This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782的频率抖动原理是什么

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133578/ucc28782-what-is-the-principle-of-frequency-dither-of-ucc28782

器件型号:UCC28782

您好专家!

我们正在向客户推广 UCC28782。 他们对该 IC 的功能有一些疑问。 请帮您解释以下问题吗?

 UCC28782的频率抖动原理是什么?

2.是否会因 频率抖动操作而在某个周期内丢失 ZVS?

此致

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、您好!  

    感谢您关注 UCC28782有源钳位反激式控制器。  

    UCC28782数据表的第8.4.3节讨论了频率抖动功能的详细信息。  
    基本上、当退磁时间内 VVS 大于2.5V 时、96mV 峰间时间变化信号叠加在标称 Vcst 电压上(请参阅图8-23)。  
    该时变信号呈三角形、并以大约23kHz 的频率重复。   
    在  退磁时间内 VVS < 2.4V 的情况下、峰间 Vcst 抖动振幅降至36mV、例如在输出电压较低的 USB-PD 应用中。  

    频率 抖动是一 种常见的 PWM 调制技术、可降低在 LISN 上测量的传导 EMI 噪声的准峰值和平均振幅。  
    通过 定期改变电流感测阈值(Vcst)、 逐周期峰值电流 发生变化、进而导致 开关 频率也发生变化。  
    因此、这些开关 频率的准峰值和平均振幅 要低于未 实现抖动时的振幅。
    注意:在 UCC28782中、无法禁用抖动功能。  

    第8.4.3节的第二段指出、ZVS 不会因抖动操作而丢失。  

    此致、
    Ulrich