This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:3.3V 输出电压应用

Guru**** 2522150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133710/tps62745-vout-3-3v-application

器件型号:TPS62745

先生,您好:

我按照数据表的图34绘制我们的原理图。

但我对此应用有一些问题。

如果输出存在短路或过流情况、是否会影响 VSEL 电压稳定性?

我可以对 VSEL 使用输入电压的分压电压吗? 是否可以接受?

请告诉我们您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    只要您为 VSEL 引脚提供1.2V-6V 之间的高电压、那么使用 Vin 对输出电压设置进行编程是可以接受的。  

    您必须确保 VSEL 上的电压不超过6V 绝对最大额定值、因此对于 VSEL 引脚的高设置、我建议保持在1.2V-5V 的范围内。

    谢谢、

    Joseph