This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 IC Burns

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133461/bq24610-bq24610-ic-burns

器件型号:BQ24610

您好!

我对 IC 有很大的问题

如果未连接电池、并且我连接26V 输入电压、

IC 在引脚2附近烧开一个孔。

我可以重现这一点、这不是零星的。

有时、如果输入电压为0、我可以烧断 IC 和高 MOSFET、并连接锂聚合物。

有什么想法、错了吗?

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    R22的功能和值是什么?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    它是一个汇编选项...

    未安装 R22。

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您是否有输入阻断二极管? 如果不是、当您有电池时、有一条路径可将电池短接至0V 输入。

    此致、

    Mike Emanuel