This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:技术支持的电感尖叫问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127412/tps40057-inductance-scream-issue-of-technology-support

器件型号:TPS40057

您好!

我们针对 我们的新设计测试 TPS40057、 在上电时电感尖叫(灯也有电感尖叫)、当我们加载 增加的电路负载时、尖叫会更剧烈、

请仔细查看以下电路并说明如何解决此问题? 谢谢。

参数如下:输入电压:24V 直流、输出电压:4.3VDC、最大 电流:20A、电感:4.7uH、fsw=300kHz;

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang

    您是否可以在 https://www.ti.com/lit/zip/sluc263上下载计算器 ,输入您的电气规格和组件选择,然后将 Excel 文件发送给我?  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请在 Excel 下方查看并告知我是否有任何其他请求、谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS40K-TPS5-Type-III-Loop-Stability-kVenable-_84766F522C67_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang  

    您应该知道输出电容器的 ESR。 以 I 输入20m Ω ESR 为例。  

    此外、FCO 应小于1/10 x Fsw。 我以20kHz 输入为例。  

    FZ_1和 FZ_2应位于 LC 谐振频率。 fp_1应位于 ESR 零点处。 有关  更多详细信息、请参阅 training.ti.com/buck-converter-loop-compensation-overview。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们 已按如下方式更改了器件、但 电感的变化并未改善、因此、如果有其他建议、敬请告知、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang  

    如果不是由不稳定引起的、那么我想 系统现在正在以可闻频率重新启动。 您能否共享您拥有的波形?  

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、当  这是轻负载时、我们可以听到电感的变化、当我们增加负载时、电感会越来越大、因此我们认为频率在 可闻频率中、因此您的意思是 我们将抓取 SW 引脚的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang  

    请分享  不同输出电流条件下的 BP10、SS、电感器电流、COMP 波形、以供进一步研究。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)