主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
我仍然对电量监测计的学习有疑问。 我现在面临的问题是:我通过 电量监测计测量的充电电流比实际流入电池的电流多近1A。
分流电阻值为1m Ω。 是否有任何校准功能或手动调整、以便我可以纠正此差异?
使用万用表测量的值为1886-1889mA。
感谢您的任何帮助!
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我仍然对电量监测计的学习有疑问。 我现在面临的问题是:我通过 电量监测计测量的充电电流比实际流入电池的电流多近1A。
分流电阻值为1m Ω。 是否有任何校准功能或手动调整、以便我可以纠正此差异?
使用万用表测量的值为1886-1889mA。
感谢您的任何帮助!
Martin
您好 Jose、
感谢您、校准工作正常、电量监测计现在可以测量适当的电流和电压值、但 我的学习过程仍然存在问题:
我 已完全放电电池、等待 REST 标志、然后 开始充电。 问题是:剩余容量的增长速度仍是其应有速度的两倍。 电池的容量为10000 mAh。 充电电流约为2.1000mA、充电15分钟后剩余容量为1000mAh、是其应有的两倍高。
设置有什么问题?
我记录了整个过程:
e2e.ti.com/.../charge_5F00_log_5F00_one_5F00_cell_5F00_10000mAh.xlsx
可以帮我解决这个问题吗?
谢谢!
BR、Martin
您好 Martin、
我很高兴校准工作正常。
剩余容量的跳转与 FCC 中的跳转相关。
在日志文件中、我看到温度上升了大约5C。 这可能会导致监测误差、因为满电量是电池在一组特定条件(平均负载、温度)下可向系统提供的总电量。
此外、在尝试执行学习周期之前、您是否使用了我们的 GPCCHEM 工具来找到与您的电池匹配的良好化学物质? 我们的 ChemID 包含 OCV 读数的查找表值。 如果查找表处于关闭状态、则会执行错误的 OCV 测量、因此 Qmax 错误、FCC 错误、剩余容量错误。
请按照此应用手册了解学习周期。
https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf
此致、
何塞·库瑟
您好 Martin、
我看不到您发布的图片。 请尝试一个片段或重新连接。
请确保 TEMPS 位设置为外部热敏电阻。
请附上您正在使用的 ChemID。
此致、
何塞·库瑟