This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:BQ27750

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130314/bq27750evm-837-bq27750

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我仍然对电量监测计的学习有疑问。 我现在面临的问题是:我通过  电量监测计测量的充电电流比实际流入电池的电流多近1A。
分流电阻值为1m Ω。 是否有任何校准功能或手动调整、以便我可以纠正此差异?



使用万用表测量的值为1886-1889mA。

感谢您的任何帮助!

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    在 bqStudio 中、我们具有电流校准功能、您只需输入 从分流电阻器测得的电流即可。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    感谢您、校准工作正常、电量监测计现在可以测量适当的电流和电压值、但 我的学习过程仍然存在问题:
    我 已完全放电电池、等待 REST 标志、然后 开始充电。 问题是:剩余容量的增长速度仍是其应有速度的两倍。 电池的容量为10000 mAh。 充电电流约为2.1000mA、充电15分钟后剩余容量为1000mAh、是其应有的两倍高。

    设置有什么问题?

    我记录了整个过程:
    e2e.ti.com/.../charge_5F00_log_5F00_one_5F00_cell_5F00_10000mAh.xlsx



    可以帮我解决这个问题吗?

    谢谢!
    BR、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我很高兴校准工作正常。

    剩余容量的跳转与 FCC 中的跳转相关。
    在日志文件中、我看到温度上升了大约5C。 这可能会导致监测误差、因为满电量是电池在一组特定条件(平均负载、温度)下可向系统提供的总电量。

    此外、在尝试执行学习周期之前、您是否使用了我们的 GPCCHEM 工具来找到与您的电池匹配的良好化学物质? 我们的 ChemID 包含 OCV 读数的查找表值。 如果查找表处于关闭状态、则会执行错误的 OCV 测量、因此 Qmax 错误、FCC 错误、剩余容量错误。

    请按照此应用手册了解学习周期。

    https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 AA Power Corp 电池:高功率 LFP 聚合物电池:3.2V 10Ah (8790160-5C) 32Wh、50A 速率  




    这是我正在使用的 ChemID。

    热敏电阻连接到电池。

    我 按照您发布的应用手册进行了学习、因此对 ChemID 和监测参数进行了编程。

     对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我看不到您发布的图片。 请尝试一个片段或重新连接。

    [引用 userid="526067" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130314/bq27750evm-837-bq27750/4206652 #4206652"]热敏电阻连接到电池。[/quot]


    请确保 TEMPS 位设置为外部热敏电阻。

    请附上您正在使用的 ChemID。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ID 为0456
    它设置为外部、如果我触摸热敏电阻、 仪表板上的温度将升高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您如何获得 ChemID?  您是否使用了 GPCCHEM 工具、或者是否与数据库中的确切制造商 ID 匹配

    此致、
    何塞·库瑟