This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1 IC 是否可用作 Fly-Buck 转换器?

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146, LM5160, LM5160-Q1, LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132352/lm5146-q1-can-the-lm5146-q1-ic-be-used-as-fly-buck-converter

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5160LM5160-Q1LM25184

LM5146-Q1可满足以下用作 Fly-Buck 的要求。

同步整流。

2.轻负载下的二极管仿真功能可以关闭。  

我的要求如下:栅极驱动应用(HV 逆变器)

输入10-18V  

6个隔离式输出:3个15V 和3个-8V (每个输出电流为100mA)

非隔离式输出可能为+5V 或任何其他电压。

只是想确认它是否可以使用?

请提供相同的参考原理图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    我们通常需要对初级侧施加负电流限制、以实现次级侧电流限制。 LM5146没有这种特性、因此我们尚未使用 Fly-Buck 对其进行测试。 考虑到低电流电平、您可能会考虑反激式设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、还有其他 IC 可以很好地用作 Fly-Buck 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、看看可用作 Fly-Buck 的 LM5160 65V 转换器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、我已经尝试过 LM5160-Q1、但它的电流限制略小(2A)。 考虑到次级绕组的数量、我需要3A 或以上的电流范围。 您能否共享您的电子邮件 ID 以便我们可以在此处进行讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    我将其分配给管理隔离的另一个组。 他们应尽快答复。 您是否考虑使用反激式而不是 Fly-Buck、例如 LM25184? 此外、5V 非隔离轨的电流要求是什么? 隔离式电源为23V x 0.1A x 3 = 6.9W。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您能否共享您的电子邮件地址? 我正在探索用于概念验证项目的 Fly-Buck 功能。 我们可以通过电子邮件进行进一步讨论、您可以将我的请求转发给相应的小组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 tim.hegarty@ti.com