This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:在4V 以上的电压下、IC 充电需要数小时

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133457/bq21040-ic-taking-hours-to-charge-above-4v

器件型号:BQ21040

我使用常用的 TP4056为1000mAh 锂聚合物充电。 有人建议我使用 TI 的 BQ21040、因为它更值得信赖。  

我知道 Lipo 电池的电压范围是2.8V (0% SOC)至4.2V (100% SOC)、但我注意到两个充电 IC 都有一件奇怪的事情。 两个 IC 都能够在大约1.5小时内从3.2V 至4V 充电 但在4V 至4.05V 的电压范围内充电需要一个多小时。 BQ21040中的 ISET 电阻器为1k Ω、TS (温度感测引脚)被拉高。 BQ2140电路的原理图与数据表第一页中给出的电路原理图完全相同。 使用移动适配器5V-1A 完成充电。  

我想问、锂聚合物充电速度极慢、高于4V 是否正常? 当100%= 4.2V 时、商业器件如何在一小时内显示100%充电! 有人能不能帮助我建议任何其他简单的 IC、例如此类 IC (独立形式)或对我的电流电路进行任何改进以快速充电。 目前在充电上花费了2个多小时!  

我还想让它充电至4V、并在我的软件图中将4V 充电至100% SOC 和3V 至0%。 这种方法是否合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了上述查询之外、BQ21040数据表还指出、当充电电流低于快速充电电流的10%时、CHG_BAR 引脚将变为高电平。 我已将 ICHG 电阻器设置为1k、对应于快速充电电流= 770mA。 我的 Lipo 为1000mAh。 我持续测量充电电流。 当电池电压达到4.05V 且充电电流仍为60mA 时、CHG_BAR 引脚为低电平。 为什么 CHG_bar 引脚不会变为高电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要检查的几件事:

    1) 热调节和充电电流-- bq21040将在芯片温度达到125C 时限制输出电流,这与 TS 引脚输入是分离的。  这不是故障情况、充电将完成、但需要更长时间、可能是您看到的情况。  建议在充电周期内检查输入电流、它可能低于 ISET 充电电流。

    2) 使用1k ISET 电阻器时的快速充电电流为540ma、对于770ma、需要700 Ω ISET 电阻器。

    3) 充电完成后、CHG_BAR 引脚将变为低电平、但这将要求单元处于电压调节阶段(V-BAT=4.2V)、电流为10%。

    4) 输入电压--如果输入到输出电压差太低的电流被减少,完成充电将需要更长时间,请检查输入电压。

    5) 充电过程中电池负载--如果系统处于活动状态,并且对电池施加负载,则完成充电所需的时间将更长。  从10%充电完成开始的抗尖峰脉冲时间大约为30ms、输出电流必须低于10%持续30ms 才能设置充电完成。

    另请参阅 BQ2404X 系列的快速入门指南、它也适用于 BQ21040。

    BQ24040应用报告