This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:G517F1T11U 的竞争解决方案

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130835/tlv62569-competitive-solution-to-g517f1t11u

器件型号:TLV62569

客户需要输入5V,输出5V,Iout 2.5V,SOT-23-5,用于 计时控制,竞争对手是 GMT G517F1T11U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不清楚您的要求。 您是否正在寻找输入电压= 5V、输出电压= 5V 且输出电流= 2.5A 的降压转换器解决方案?

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里有任何更新吗? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您在此处获得更多更新、请在下方发布您的评论、重新打开此主题。

    谢谢!

    此致

    Sneha