This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:使用 BQStudio 和 bq27z561EVM-011并联两节电池时、我们能否实现正确的学习周期?

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011, BQSTUDIO, BQ27Z561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133018/bq27z561-can-we-implement-proper-learning-cycle-when-two-batteries-are-connected-in-parallel-using-bqstudio-and-bq27z561evm-011

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

HII、

我有关于使用 BQStudio 和 bq27z561EVM-011实现电池学习周期的问题。

当我们并行连接两个电池时、我们能否使用 BQStudio 实现适当的学习周期。

对于我的应用、我需要连接两节电池以增加电流容量、在这种情况下、我不知道如何实现学习周期。

我们使用 2节并联(1500mAh x 2) LiFePo4的电池、由同一家制造商提供。

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    是的、您可以。 确保在开始学习周期之前更新与容量(3000mAh)相关的所有参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此问题有2个疑问、请帮助我解决。

    1 -您能告诉我双电池的确切学习周期是什么、单电池的学习周期是什么、我在下面的链接中关注、但对于双电池、TI 是否有任何参考文档?

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts=1662442395794

    https://www.youtube.com/watch?v=WAcxrGDb68g

    2 - 以及您所指的参数是什么?

    对于单节电池、我们将更新充电电压、标称电压、容量、锥形电流、终端电压、 根据电池的数据表在监测计的数据存储器中设计电压等、但对于双节电池、我应该怎么做?   

    假设在我的应用中使用2节(1500mAh x 2) LiFePo4电池、在本例中 、我们无法将所有这些参数乘以2并在数据存储器中更新它、对吧?

    那么、在本例中、我应该更新哪些参数。

    您的详细建议对我很有帮助。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.平行电池的程序完全相同。 化学成分匹配在单节电池上完成、学习周期使用实际配置执行。

    2.需要更新总容量以匹配并联电芯。 电压参数通常不需要更新。 您可以选择锥形电流、因此不会与电池单元直接相关。 更新了设计容量和 Qmax。。。请参阅 TRM 第4.7.1节 Qmax 初始值

    以下是一个指南链接、涵盖了监测计设计 的所有方面 www.ti.com/.../sluaa98

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    请原谅我、我仍然没有获得多个单元的整个学习周期过程。

    您能否为我提供一个参数列表、在开始学习周期之前、我需要将这些参数更新到监测计的数据存储器中、以便我能够成功执行多节电池的学习周期。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    上面提到的文档在1.2.1节"使用 BQSTUDIO 的电量监测计配置"中提到了最关键的参数

    我建议您在学习之前查看所有数据存储器参数。 这有助于了解监测计在系统中的工作原理以及不同功能如何交互和影响操作。

    您是否获得了电池的化学匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    感谢您的回复。

    没有、我还没有获得化学成分匹配、因为我正在等待从制造商处收到电池、所以目前我只收集并了解有关电池电量监测计的所有信息。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    bq27z561 TRM 的第4部分 将帮助您了解有关监测计算法工作原理的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    我将在获取相同的所有资源后立即尝试执行所有这些步骤。