This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:电压模式运行和斜率

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133254/lm5122-voltage-mode-operation-and-slope

器件型号:LM5122

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我之前在下面的主题中问过。
我的客户正在设计 Rs 电阻器短路的电压模式。
但是、开关频率不稳定。
(问题)
我的客户希望尽量减小斜率引脚上的电阻、以调整响应以实现稳定的开关。
他们似乎认为、增大器件内 PWM 比较器的波形输入的幅度将使其稳定。
这个想法是正确的吗?
在这种情况下、请告诉我 Rslope 的最小值。
此外、还有其他方法可以稳定开关吗?

此致、

e2e.ti.com/.../lm5122-change-control-mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    感谢您使用 E2E 论坛。 关于您的问题、最小 Rslope 基于以下公式:

    那么、为了正确回答问题、开关频率不像 RT 电阻器设置的频率那样稳定? 这是否意味着频率不断变化? 就数据表而言、频率取决于 RT 电阻器、电阻器应非常靠近器件连接、可能是电阻器的位置导致了问题?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    "开关不稳定"似乎是因为反馈环路不稳定。
    我的客户希望增加 PWM 比较器的 Vslope 输入、以稳定反馈环路。
    我已检查数据表中的 Rslope 最小值。
    我想知道可使用该器件设置的最小 Rslope、而不是您给出的公式设置的 Rslope。
    您是否可以向我提供此信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    感谢您的回复、Rslope 的最小值仅通过器件的公式提供、而是添加到感应电感器电流的斜率、因此在没有 Rs 的情况下、 数据表中没有关于 Rslope 最小值的信息、遗憾的是、我无法为您提供任何信息、因为在数据表中、Rs 未短接且始终使用。

    BR、

    Haroon