This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZVS/准谐振反激式控制器的器件型号建议

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28600, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133493/part-number-recommendation-for-zvs-quasi-resonant-fly-back-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28780UCC28600LM5180

是否有适合低电压应用的 ZVS 或 QR 反激式解决方案?  

未找到任何与8至18V 输入范围相关的内容。 大多数 IC 的 UVLO 阈值约为10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    感谢您的查询。 您可能需要检查 ZVS 反激式的 UCC28780/81/82系列和 QR 反激式控制器的 UCC28600系列。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里什! 这些器件上的最小电压为12V 左右。 我的输入可能会低至8V。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    请查看 LM5180系列器件。 它将处于您要查找的电压范围内。  

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、该系列不支持 ZVS 或准谐振开关。 是否有符合这些要求的系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    可用的 ZVS/QR 反激式不适合您的输入电压电平/UVLO 条件。 我不确定哪些器件能够满足您的两种需求。

    谢谢你

    此致、

    Harish