This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:在占空比为80%的交错升压中?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133569/ucc21222-in-interleaved-boost-with-duty-cycle-of-80

器件型号:UCC21222

大家好、

 UCC21222是否可以支持交错升压、从而使驱动器的每个通道长时间同时处于高电平?

例如:INA 变为高电平- OUTA 也变为高电平。 8uec 之后、INB 变为高电平、而 INA 和 OUTA 也为高电平。 然后、在3usec 之后、INA 与 OUTA 一起变为低电平。

 可以使用 UCC21222实现此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harel、

    是的、这是可能的。 将 DT 引脚连接到 VCCI、这将允许输出重叠。 数据表的第7.5节对此进行了说明。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Don