This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:在 AM 范围内、UCC28740是否可视为传统固定频率控制控制器?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133519/ucc28740-can-ucc28740-be-seen-as-a-traditional-fix-frequency-control-controller-during-am-range

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: LM5021

您好专家!

在 AM 范围内、UCC28740是否可视为传统固定频率峰值电流模式控制控制器?

2.实际上、我的客户正在寻找一个具有固定频率和 HV 启动的 SSR 反激式控制器。 但我在 TI.com 上没有找到、您知道 TI 是否存在这样的解决方案吗?

此致

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    感谢您的查询。

    1.是的、对于 AM 范围、您对使用 UCC28740时观察到的结果是正确的。

    但是对于 UCC28740、控制律和运行条件将根据负载条件和光耦合器的反馈而变化。 因此、对于 UCC28740、我们有基于 SSR 的解决方案、支持 HV 启动、但控制将根据负载从 FM-AM-FM 变化。 您可能还需要检查 LM5021、该器件具有固定频率但没有 HV 启动功能。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Harish