This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:好的

Guru**** 2507025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132857/tps62130a-q1-ok

器件型号:TPS62130A-Q1

您好、支持人员、

我已经看过  TPS62130AQRGTRQ1的参考设计、想要将12V 转换为5V、3A 输出。

由于它是降压转换器、12V 输入电压下需要的最小输入电流是多少?

由于它不是线性稳压器、我认为它不需要3A 的最小输入电流?

谢谢、

Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval、

    如果我正确理解了您的问题、您正在问、在5V 输出电压、3A 输出电流时、输入电流是多少?

    您可以使用这些输入/输出条件下的效率来估算输入电流。

    假设使用2.2uH 电感器时的工作频率为1MHz。

    输入电压(V) 12.
    输出电压(V) 5.
    效率 0.9.
    输出电流(A) 3.
    输入电流(A) 1.3889

    由于效率=(Pout/引脚),因此 Iin =(Vout * Iout)/(效率* Vin)

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    这已解决了该问题。

    谢谢、

    Dhaval