This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:TPS62147的 FSW 精度

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132890/tps62147-fsw-accuracy-of-tps62147

器件型号:TPS62147

尊敬的 TI 支持团队:

我对 TPS62147RGXR 有疑问(如果 VIN=5V、FSEL=HIGH (2.5MHz))。

如果输出电流为固定值、则根据单独的差值或等不同、FSW 的预期变量是多少?

我想知道开关频率的精度。

此致、

日本清水岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    由于该器件使用 DCS-Control 拓扑、并且不是固定频率拓扑、因此开关频率会随输入电压和输出电流的变化而变化。 数据表中的图70-84是这种行为的最佳表示。  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我知道。 我 将再次阅读数据表。

    谢谢!

    日本清水岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshifumi、

    感谢您的合作! 我将关闭案例!

    BRS

    Zixu