This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:TPS2113APWR

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2121, TPS2124, TPS2113A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122304/tps2113a-tps2113apwr

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件:TPS2116TPS2121TPS2124

 早上好

请说明 TPS2113APWR 的以下热阻:

 -θ ºC /环境(μ C/W)

 -θ ºC /外壳(μ C/W)

提前感谢您

Marisa de Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marisa、  

    我必须联系我们的设计团队、看看我们是否有这些值可用。  

    由于器件的老化、这可能需要几天时间、但我会在听到回声后通知您。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    谢谢、我正在等待您的回答。

    此致、

    Marisa de Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marisa、

    虽然这是我们针对 TPS2121、TPS2124和 TPS2116等新型电源多路复用器器件所拥有的、但由于器件的使用年限、我们没有 TPS2113A 的这些值。  

    我们可以提供热阻、但需要~2.5周。

     

    在数据表的第二页、我们包含了封装功耗额定值;我建议遵循下表。  

    这是合适的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elizabeth、

    对于热阻值、我们可以等待2.5周

    提前感谢、我们正在等待您的回复。

    此致、

    Marisa de Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marisa、  

    我会随时向您提供最新信息。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elizabeth、

     有关 TPS2113APWR 的热阻值的新闻吗?

    提前感谢您。

    Marisa de Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marisa、  

    在此对延误表示歉意。  

    我与热建模团队跟进、他们似乎正在等待我们向他们发送更多信息。  

    我们已发送所需信息、并应在接下来的两周内与您进行更新。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    非常感兴趣地等待您的回复。

    此致

    Marisa de Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marisa、  

    感谢您的耐心等待!  

    以下是  采用 JEDEC 标准2层电路板时 TPS2113APWR 的热阻:

    R θ JA 157.5 °C/W
    R θ JC (顶部) 42.4. °C/W
    R θ JB   90.4. °C/W

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elizabeth、

    非常感谢您提供的数据

    此致

    Marisa de Diego