This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:电源管理论坛

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131709/tps659037-power-management-forum

器件型号:TPS659037

您好!

如何识别器件版本?:

在器件上、我们看到  tps659037 OTP 97 1.3

这是否意味着芯片修订版本1.3、OTP 0x97?

此致

阿里·巴斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    我已将该主题分配给器件专家。 但是,由于美国9月5日的假期,将推迟答复。

    -

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    您能否发送器件顶部标记的图片?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、请参见下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    这是 A4 Si。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:


    这意味着什么?

    如果您查看数据表、 请查看订购信息-无此类标识。

    我需要知道器件版本以解决器件版本1.3之前存在的 POR 问题。

    如果我们有版本1.4、则没有 POR 问题。

    正在等待您的回复!

    BR

    阿里·巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    好的、谢谢您、我之前误解了您的问题。 我将对此进行研究、并应能在下周初得到您的回复。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    请参阅 TPS659037数据表中的表5-8。 此表介绍了如何确定器件的器件版本。  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Layne J:

    设计、制造电路板以使其能够读取并获得芯片修订版是一个糟糕的主意!!

    与修订版本1.4相比、支持芯片修订版本1.3需要额外的设计工作量和成本

    上面我提供了器件的顶部图片。 为了方便您再次查看下面的内容。

    很难相信 TI 无法从自己的标记中识别修订版本!!

    请付出更多努力,并返回合理的答案:芯片修订??

    此致

    阿里·巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    TPS6590379-Q1器件应为修订版1.3器件。 但是、如果您想确认器件版本、最好的方法是检查顶部标记第二行上的"1.x "标记或使用上面提到的方法。

    此致、

    Layne J