This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:延迟时间的计算方法

Guru**** 2509635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133965/tps22990-calculation-method-of-delay-time

器件型号:TPS22990

大家好、

上升时间的计算显示在 数据表的第17页
但是、表1和我的计算结果之间存在轻微差异、如下所示:

TR =(0.011 * VIN + 0.002)* CT + 4.7 * VIN + 7.8
如果 VIN=5V、则 CT=10000pF
我的结果:TR = 601.3us
表1:TR = 598.5us

电源正常状态的计算方法相同:
TPG、ON=(0.013 * VIN + 0.04)* CT + 4.7 * VIN + 129
如果 VIN=5V、则 CT=10000pF
我的结果:TPG、ON =1202.5us
表2:TPG、ON =1239us

您能告诉我差异的原因吗?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该公式是一个生成的线性方程、用于给出时序的一般概念。 根据输入和负载条件、它将与测量值略有不同。 由于该公式是从所有 Vin 和 CT 数据点生成的、允许用户将其 VIN 和 CT 值输入到公式中、因此表中的值不会与公式值完全一致。

    此致、

    Kalin Burnside