This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:PSpice 模型不使用负 GND 基准(已求解)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LM5113-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133964/lmg1205-pspice-model-not-working-with-negative-gnd-reference-solved

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: LM5113-Q1

您好!

我目前正在使用 Microcap 模拟大型 GaN 放大器电路。  

目前、不可能使用负 GND 基准来仿真 LMG1205模型。 (例如:VDD =-27V、VSS =-32V)

当 VDD = 5V 且 GND = 0V 时、该模型按预期工作、但不足以向更宽电路的其他部分提供准确反馈。  

在编写此文档时、我决定尝试使用等效的器件 LM5113-Q1模型、结果它可以使用负基准!

https://www.ti.com/product/LM5113-Q1

但如果它能帮助其他人、我们会发布此帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    感谢您提供的信息! 在我们制造新模型时、我们会记住这一点。

    Edthan Galloway