This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:高侧电流限制为何高于低侧电流限制

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133454/lm61460-q1-why-high-side-current-limit-is-higher-than-low-side-current-limit

器件型号:LM61460-Q1

您好、专家、

我在 LM6146-Q1数据表中感到困惑。  高侧电流限制为何高于低侧电流限制。 我认为高侧和低侧之间的电流是相同的。 我理解错了吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    HS 电流限制可感应峰值电感器电流、LS 电流限制可感应电感器电流的谷值。  

    当启用 HS 限值时、它会关闭 HS FET 并导通 LS FET。  LS FET 将保持导通状态、直到达到 LS 谷值限值。 HS FET 中的电流与 LS FET 中的电流不同。  HS FET 中的电流通常为正向梯形波形、LS FET 中的电流通常为负向梯形波形。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、高侧电流限制意味着最大电流、而低侧电流限制意味着电感器上的最小电流、对吧? 我了解最大电流限制的工作原理、但我并不真正了解最小电流的工作原理。 如果输出电流为1A、远低于最小电流7.1A、情况会怎样。 如我所知、61460使用峰值电流控制。 您是否可以详细解释低侧电流限制? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    正确、HS 和 LS 电流限制水平分别与电感器中的峰值和谷值电流相关。  这与输出电流有关、如下所示。

    输出电流=[HS 限制- LS 限制]/2 + LS 限制  

    假设、根据上表中的典型值、假设未实现断续和额外占空比保护、如果 HS 和 LS 限值接合输出电流、则会发生这种情况  

    (10.3A-7.1A)/2 + 7.1A = 8.7A。  

    如您所见、如果您只有1A 的输出电流、则电流限制电路将不会启用。

    希望这对您有所帮助?

    David。