This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:UCC21225与 DSP 的输入信号不同步

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132852/ucc21225a-ucc21225-is-not-synchronous-with-input-signal-from-dsp

器件型号:UCC21225A

大家好、

当我的客户尝试使用输出负载加电时、可以看到 UCC21225的输出信号与输入信号 DSP 不同步。

请参阅以下参考文献:

我希望很快能收到您的来信,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    很遗憾听到您的客户遇到问题。 通过查看您的原理图、我认为死区时间引脚可能存在问题。 它需要连接到 RDT 电阻器、该电阻器决定死区时间以及500欧姆和500K 欧姆之间的阻值。 从第25页开始、数据表中提供了更多具体的原理图指南。 数据表- https://www.ti.com/product/UCC21225A

    如果您仍有问题、请告诉我。

    此致、

    Akshat Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    感谢您的分享。 我查看了数据表、其中指出可以打开 DT 引脚或放置一个电阻器。 建议在 DT 引脚上放置一个2.2nF 的并联陶瓷电容器(这正是我的客户所做的)。

    我是否可以与您一起检查放置一个2.2nF 电容器与开路电容器有何不同?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

     kΩ 此公式、DT 电阻器 vale 确定死区时间- TDT (ns)=10×RDT ()。 如果您使用死区时间、则必须将其连接到电阻器、如果 DT 值较大、则并联2.2nF 电容器以实现抗噪性能。  

    如果不需要死区时间并且允许输出重叠、则 DT 应连接到 VCCI 以禁用死区时间功能。 将引脚直接连接到电容器(就像之前在原理图中所做的那样)会使其发挥浮动的作用、并且外部噪声会耦合到引脚 A 中并影响 输出的行为。 希望这能解答您的问题!

    此致、

    Akshat Murali