This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B595:从 TPIC6595升级

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B595, TPIC6596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132758/tpic6b595-upgrading-from-tpic6595

器件型号:TPIC6B595
主题中讨论的其他器件: TPIC6596

19年来、我一直在室外 LED 灯标识应用中使用 TPIC6595N、它的效果非常好。  由于缺乏库存、我升级到了 TPIC6B595N、因为它看起来是 TPIC6595N 的更高功率版本。  我测试过的第一个测试非常好、但现在我将它们放在一个12位符号(每位1个)中、这非常不一致。  除了直接由微控制器控制的第一个数字外、7个段数字随机闪烁。  这与原始代码和已修改的代码一起使用、但会减慢。  每个 IC 上都有.1uF 去耦电容器。  有什么想法、有什么不同之处、有什么可以尝试的?  我注意到、连接示波器探头后情况会更好、因此、可能需要考虑一些电容可能会有所帮助。 请告诉我您需要的任何其他信息。  

此外、我还有2个 TPIC6595N 仍在库存中、因此我更换了第一个和第五个 TPIC6B595、该符号似乎运行更好、只是偶尔出现不应该打开的段闪烁。   

谢谢   

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    首先、我想确认在数据传输过程中发生了闪烁、 在停止发送数据时、输出应该是稳定的吗?

    我怀疑 TPIC6B595N SER OUT 的驱动能力不如 TPIC6595N 强。 从第1个 TPIC6B595移位出的数据 可能会失真 到第2个 TPIC6B595。  您能不能用闪烁通道帮助捕获 SER IN / SRCK / RCK / DRAINx 电流的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    感谢您查看此内容和回复。   这是 SER OUT 与 SRCK 同步的问题、当我串联添加更多内容时会导致问题。  TPIC6B595的时序要求略有不同、但我认为这不是问题。  我最终切换到 TPIC6596系列、该系列将 SEROUT 锁存到 SRCK 的下降沿、这解决了我的问题。  

    此致、

    John