This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:存储到 NVM 或每次设置

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS546C23, TPS546C20A, TPS546B24A, TPS546D24A, TPS546A24A, TPS544B20, TPS544C20, TPS53915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131664/tps549a20-store-to-nvm-or-set-everytime

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件: TPS546C23TPS546C20ATPS546B24ATPS546D24ATPS546A24ATPS544B20TPS544C20TPS53915

大家好、

  • 如果我的客户应用程序与服务器类似、  

但他不想在生产前将设置更改为 NVM、

 他能否在器件每次唤醒时设置 PMBus?  

换句话说、表示 PMBus 主器件(EC)必须存储 TPS54920的此代码。

  • 如果我的客户想要使用默认设置,我们必须小心些什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    由于美国的假期、我们的美国专家将在周二之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131664/tps549a20-store-to-nvm-or-set-everytime "]
    • 如果我的客户应用程序与服务器类似、  

    但他不想在生产前将设置更改为 NVM、

     他能否在器件每次唤醒时设置 PMBus?  

    换句话说、表示 PMBus 主器件(EC)必须存储 TPS54920的此代码。

    [/报价]

    是的、您可以每次使用 PMBus 进行配置、而无需将其设置为 NVM。 但是、 如果您配置的设置不是出厂默认设置、我建议通过将 EN 保持为低电平来禁用电源转换 、以避免在配置期间发生任何转换器活动。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131664/tps549a20-store-to-nvm-or-set-everytime "]如果客户想使用默认设置,我们需要注意什么?

    该器件在默认设置下工作正常。 只需确保电路是根据出厂默认值设计的。 您可以在数据表中找到参数的出厂默认设置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    哪个寄存器可以通过 PMBus 报告和监控 Vout 和 Iout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    TPS549A20没有通过 PMBus 监控 VOUT 或 IOUT。 最接近的是 STATUS_WORD 寄存器[79h]、它指示过压或过流事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    还有其他解决方案可以监控输出电压和输出电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您可以查看以下器件:

    • TPS546C20A、TPS546C23
    • TPS546A24A、TPS546B24A、TPS546D24A
    • TPS544B20、TPS544C20
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    由于我不了解这些器件的差异、

    在这三个系列中、哪一个更受欢迎?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    它们都是服务器应用中使用的常用设备。 但是、由于您最初选择的是12A 器件 TPS53915、因此我建议使用 TPS544B20。  

    • TPS546C20A、TPS546C23:
      • 35A、2x 可堆叠
    • TPS546A24A、TPS546B24A、TPS546D24A
      • A 为10A、可堆叠4倍
      • B 为20A、可堆叠4倍
      • D 为40A、可堆叠4倍
    • TPS544B20、TPS544C20
      • B 为20A
      • C 为30A