This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:Trestart 问题

Guru**** 2390895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133758/lm5023-trestart-question

器件型号:LM5023

您好!

数据表功能图中 Trestart 块的功能是什么?

即使 占空比_off 可以短于关断事件和导通事件之间的时间间隔吗?  

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    感谢您关注 LM5023 QR 反激式控制器。  

    LM5023数据表中未充分说明 Trestart 函数。  

    通常情况下、QR 控制器的下一个开关周期始于磁芯退磁后上一周期谐振环的第一个谷点。 谐振振铃频率通常为100kHz。  在130kHz 频率钳位限值(~7.7us)到期之前、可能会在极少数情况下非常快地抑制谐振振铃、或由于某种原因而停止振铃。  
    如果 QR 过零(在0.35V 阈值下)在频率钳位计时器过期之前停止、则无法触发下一个开关周期、并且开关停止。   

    Trestart 函数用于在12uS 后提供高电平信号以启用方框图中的与门、从而允许输出触发器将 Q 输出设置为高电平并启动新的开关周期、即使 QR 信号丢失也是如此。  因此、它基本上会独立于 QR 输入重新启动开关、但仅在~12us 延迟到期后才会重新启动开关、而无需外部 QR 交叉。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

    谢谢你

    我对您的解释的不足、如果我错了、请纠正我的问题。

    因此,只有在 Vqr (0.35v threhold)达到130khz 窗口之前,才会启用 Trestart,这样,设备仍可以在低频(T>12US)下运行?

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1663021793946v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    是的、您的理解是正确的、如果/何时在130kHz 窗口之前达到 Vqr、并且在130kHz 窗口完成后振铃不会重新跨越 Vqr。  

    此致、
    Ulricn