This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:反相设计的频率计算

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133673/mc34063a-frequency-calculation-on-inverting-design

部件号:MC34063A

您好!

 我的客户询问如何计算 MC34063A 频率。 有什么好处? 这是+12V 输入的-12V 输出、Iout = 0.05A。  

 从数据表中可以看出、CT = 4*10^-5*Ton、遵循这些方程、freq。 = 44KHz 左右、然而、在实际电路板上测量的频率为138KHz。 那么、我们如何计算频率?

 e2e.ti.com/.../_2D00_12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您使用 E2E 论坛、我不确定该器件是否能够支持您测量的频率。 该器件的最大 Fsw 为100kHz、因此我不知道您测得的值是否正确。 您在所附波形中测量的 Ton 和 Toff 是什么? 我看到 Ton 为4U 秒、Toff 为4U 秒、我对吗?

    BR、

    Haroon