This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:如何 Ω 2.5k Ω 逆变器输出阻抗和夸特;?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133913/lm27761-how-to-understand-2-5--inverter-output-impedance

器件型号:LM27761

大家好、

LM27761 Ω 2.5k Ω 逆变器输出阻抗参数。 有一些问题需要确认:

2.5k Ω Ω  阻抗是否为下拉电阻器?

2.5k Ω Ω  阻抗是否为固定值?   它是否对应于固定输出电流?

 Ω、2.5 μ A 输出阻抗表示它可以实现最大输出50mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    数据表中的第8.2.2.2节介绍了输出阻抗。 该器件的电荷泵部分可由理想电压源近似计算、该电压源的值为 VIN 与输出阻抗电阻串联。 该阻抗是由电荷泵 MOSFET 开关的电阻和外部电容器的 ESR 造成的。  

    这不是下拉电阻。 它是串联电阻

    数据表中的公式1描述了输出阻抗。 输出阻抗取决于开关频率。 转换器的开关频率随着输出电流的变化而变化、直至达到特定值。 在较高的输出电流下、开关频率是恒定的(2MHz)。 因此、您将看到输出阻抗随输出电流的类似变化。

    该器件的最大输出电流为250mA 设计时需要注意的是、VIN 和 VOUT 的绝对值之间有足够的裕量来处理电荷泵输出阻抗和 LDO 压降两端的压降。

    此致、

    瓦伦