This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:芯片故障导致输出(引脚3)短接至地

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129780/tps54334-chip-failure-causes-output-pin-3-to-be-shorted-to-ground

器件型号:TPS54334

我有一个为 TPS54336ADDAR 芯片构建的电路(第一张图片)。  由于电源问题、您在第一张图片中看到的 TPS54336ADDAR 由 CM 替换为 TPS54334DDAR 稳压器。  我们看到该芯片在现场的故障率很高(20%)。  此电路的负载小于200mA。  电路板上输出电压与输入电压间的关系示波器迹线不会显示任何异常情况。  但是、TI 的 WEBENCH 工具显示了用于补偿网络、开关电感器和 PGOOD 上的上拉电阻的不同组件。  有人能告诉我这些组件差异是否足以导致此芯片出现故障?   

我的电路:

WEBENCH 的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gajadhar、

    您能否分享一下故障的现象是什么?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gajadhar、

    请告诉我器件的批次代码吗? 应用中是否存在任何负载瞬态?

    是否有任何波形、如烧毁器件的 PH?

    谢谢。

    BR

    Ruby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gajadhar、

    在此处添加一条评论。 电感器对于应用来说有点大。 建议使用6.8 μ H。 希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    我的办公桌上有两种类型:

    TPS54334过热、使器件周围的阻焊层出现气泡。  

    2.封装中有一个1mm 的孔,从顶部可以看到。

    这两个芯片在引脚3和接地之间都有短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    2个器件的批次代码相同、为:TI 7AA (线2) P3PQG3 (线3)。

    波形 PH 是什么意思?  器件已死。  我现在将无法从其中获取任何波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我知道电感器很大、但这个大电感器是否会导致 TPS54334烧毁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我认为该芯片具有热保护功能。  其中一个芯片看起来像是经历了热熔化。  通过内置过载和热保护、这是怎么可能的?  在什么情况下,这种保护不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gajadhar、

    批次代码似乎不正确。 下面是一个示例。 请帮个忙重新检查一下吗?

    我指的是好器件的波形。 您是否希望将 PH、电感器电流和输出电压的波形共享在一起?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电感器较大时、应用可能会不稳定。 希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gajadhar、

    我想在此确认更多信息:

    TPS56336之前用于该应用、但未进行任何烧毁。 当更改为 TPS54334时、是否存在20%故障?

    2.芯片在哪种情况下烧坏? 稳态还是断电?

    3.总共烧坏了多少台设备?

    输入电压来自哪里? 您是否还希望检查输入电压的波形、以便我检查是否存在任何尖峰?

    非常感谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    由于采购问题、TPS56336从未被使用。 我们仅在专为 TPS54336设计的电路中使用 TPS54334。

    2.芯片在加电时烧坏。

    我们有2台设备在大约10 个系统中烧坏了。

    4、24伏输入电压来自 OTS 医疗级电源:Delta:型号:IMA-S1000-24-YYPLI (24V-42A)。  我已经连接了一个好电路板的输入和输出波形、供您分析。 黄色是输入电源、绿色是 TPS54334的5V 输出、橙色是板载5V 电源提供的3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Gajadhar

    感谢您的快速反馈。 损坏现象看起来好像在上电时输入电压过高。 示波器中是否有任何带宽设置? 上电时出现毛刺脉冲、输入电压的压摆率是否可以调整? 如果是、请将其更改为10V/ms。 应缩短输入线的长度、在此添加输入电容器可能有所帮助。

    此外、如果可能、您会向我发送布局吗?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我将于下周周二外出、并在我返回时进行实验。 我确信示波器的输入没有带宽限制。 我将尝试按照您的建议设置转换率、下周再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您返回时向我发送了电子邮件地址、我可以通过电子邮件向您发送布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Ruby 正在出差,下周将回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gajadhar

    我的电子邮件是 ruby-li@ti.com

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、您好、 我有一个300MHz 范围、无法调整范围的转换率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gajadhar

    将通过电子邮件提供反馈。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    何时可以通过电子邮件获得反馈?  我还没有收到任何消息。

    Gaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gajadhar、

    Ruby 将收到通知,她将在明天给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。 让我们使用电子邮件对其进行调整。 感谢您的耐心等待。

    BR

    Ruby