This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:电气特性参数

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133803/tl431-electrical-characteristics-parameter

器件型号:TL431

您好!

我想验证 TL431AIDBZR 器件数据表中指示的规格参数。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf?ts=1662598264076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL431 [ TI.com

 

参数“基准电压变化与阴极电压变化之比”表示最大值为-2.7mV/V

我想验证这是否得到确认和正确、与典型值-1.4mV/V 相比、这要低得多、如下所示。

-2.7值是否应该是最小值? (考虑这是否是拼写错误、认为最大值必须高于-1.4的典型值)

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    ve 符号显示方向。  

    -2.7具有最高的幅度、这就是为什么它被称为最大值  

    此致

    Trailokya