This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:电源管理论坛

Guru**** 2583065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133811/tlc5958-power-management-forum

器件型号:TLC5958

TLC5958、FC1データラッチ、FC2データラッチ、GSメモリデータラッチの信号について質問がありますが、それぞれ付属の信号は大丈夫ですか?

FC1.  

、:101、CCR:000000000、CCG:000000000、CCB:000000000、LGSE1_R:11、LGSE1_G:11 LGSE1_B 11、SEL_GDLY:1 SEL_TD0:01 LODVTH:01

FC2

MAX_LINE:00111、その他:0

一般事务人员

CCR、CCG、CCBを変更してもLEDの明るさに変化はなく、LGSE1_R、LGSE1_G、Bを11に設定すると点灯し、00に設定すると消灯することを確認しています。LGSE1_M Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是问这个问题的人。 我正在重新发送该文本,因为它是日文文本。

    我对 TLC5958、FC1数据锁存器、FC2数据锁存器和 GS 存储器数据锁存器的信号有疑问、连接的信号是否分别正常?

    我已经确认、当 CCR、CCG 和 CCB 被改变时、LED 的亮度没有变化、并且当 LGSE1_R、LGSE1_G 和 LGSE1_B 被设定为11时、LED 打开、当它们被设定为00时、LED 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    由于语言原因、我不确定我是否很好地理解您的意思。 如果有任何误解、请告诉我。

    发送它

    FC1:1001 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1011 0111 0101
    FC2:0110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111
    GS:1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

     然后、我不会从附加的信号图中看到任何错误。

    您的问题是什么  

    (1)更改 CCR、CCG、CCB 对 LED 亮度没有影响。

    (2 )当 LGSE1_R、LGSE1_G 和 LGSE1_B 设置为11时、LED 亮起;当 LED 设置为00时、LED 熄灭。

    我的理解是否正确? 如果是、我们可以详细讨论发生了什么错误。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    主席先生,感谢你的答复。

    您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    感谢您的确认。

    我需要更多详细信息:

    1. 当您观察到上述现象时、如何设置寄存器?
    2. PWM 调光功能是否良好? (当您更改 GS 数据时、LED 是否会相应变暗?)
    3. 如果您更改 BC、器件是否能够正常工作?
    4. GCLK 的频率是多少?
    5. 您将驱动多少个 LED? 电流要求是什么? 您为 R_Iref 选择了什么值?
    6. 您希望使用此器件实现哪些应用/效果?  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    答案如下。

    在文本中列出的 FC1和 FC2寄存器中、当 CC~或 LGSE1_~发生变化时、也会发生相同的现象。

    PWM 调光正常工作。

    当 BC 为101或100时、所有 LED 闪烁;当 BC 为000时、不会发生这种现象、并且 LED 亮起。

    GCLK 的频率为30MHz。

    没有任何东西连接到 R_Iref。

    6.我们要实现的应用是按我们目前的需要输出图片,并最终根据从主机器件接收到的数据输出图片。

    期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    [引用 userid="532946" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133811/tlc5958-power-management-forum/4207754 #4207754"]5.未连接到 R_Iref。

    这是错误的。 您必须在 IREF 引脚和 IREFGND 引脚之间连接一个电阻器。 如数据表所示、通过 在 Iref 和 IREFGND 之间连接一个外部电阻器、OUTR0至 OUTB15最大恒定输出电流被设定为所需的值。

    请参阅数据表第17页的第10.3.3节、选择合适的电阻器 R_Iref。 连接电阻器后、请检查是否仍然出现错误现象。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回答。
    我知道 R_Iref。
    我将连接7.5kΩ 并尝试它。

    如有任何疑问、我会与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    不用客气。  

    [引用 userid="532946" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133811/tlc5958-power-management-forum/4207754 #4207754"] 6.我们要实现的应用程序是按我们目前的需要输出图片,并最终根据从主机设备接收到的数据输出图片。

    您是否会显示静态图片? 或者、您会展示一些动画吗? 您需要多少电流? 您的显示器的像素间距是多少?

    我们可能会针对您的应用提供一些更好的解决方案。

    您能否向我提供更多信息、以便我提出更好的建议?

    如果在论坛上发帖不方便、您可以通过 steven-li@ti.com 与我联系

    此致、

    Steven