This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133630/lm5176-q1-lm5176-q1

器件型号:LM5176-Q1

尊敬的:

我们使用的是 LM5176-Q1、输出为1安培恒定电流、输出无电压设置 为36V   

有时、我们必须将几个 LED 串联短路、以将电压从32V 降至6V。  同时、我们将负载电压更改为12VDC。

运行条件下、我们可以执行这些更改。

条件1:无负载电压:36V,LED 电压:32V,电流 为1A

措施1:LED 灯串电压通过短接上部 LED 来降低 ,灯串电压降低至6Vdc

措施2:无负载电压设置为12V

条件 2:无负载电压:12V,LED 电压:6V,电流 为1A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitainder、

    感谢您使用 E2E 论坛、请问您有什么问题?

    BR、

    Haroon