Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176-Q1 尊敬的:
我们使用的是 LM5176-Q1、输出为1安培恒定电流、输出无电压设置 为36V
有时、我们必须将几个 LED 串联短路、以将电压从32V 降至6V。 同时、我们将负载电压更改为12VDC。
运行条件下、我们可以执行这些更改。
条件1:无负载电压:36V,LED 电压:32V,电流 为1A
措施1:LED 灯串电压通过短接上部 LED 来降低 ,灯串电压降低至6Vdc
措施2:无负载电压设置为12V
条件 2:无负载电压:12V,LED 电压:6V,电流 为1A
谢谢