This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:在负载为500mA 时、不会生成-12V 的输出

Guru**** 2385800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132951/lm43601-output-of--12v-not-generated-with-a-load-of-500ma

器件型号:LM43601

大家好、

根据 TI E2E 论坛中的此帖子、我们针对-12V 电路制造了相同的电路。 在500mA 负载下进行输出电压纹波测量时、我们观察到不会生成-12V 输出、负载中的电流接近140mA。 当我们连接负载、然后为+12V 输入电源供电时、会发生这种情况。

在这种情况下、我们打开输入电源、然后连接500mA 负载、然后一切正常。 请告诉我、除了增加输入电源电压之外、是否还有任何解决方案可以解决此问题。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishan、

    这是否意味着电源序列将影响负载电流的能力?  以及100mA 或更低的其他负载。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢你们的快速回应!!!!

    我检查并观察到、这个问题在接近500mA 及更高的电流下发生。

    当负载为490mA 时、工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishan、

    从 SCH 看,电感器为47uH,500mA 负输出 可能接近电流限制,您可以检查电感器波形, 或者尝试 更改更大的电感 器(如果有)。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您提出可能的解决方案。 到目前为止、我们可以使用490mA 电流、但我将使用增加的电感器值进行测试并进行更新。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishan、

    好的、我将标记为关闭这个线程、如果有更多问题、请提出一个新问题。

    Elena