This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:无需 PFCing 操作即可使用?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133690/ucc28070-can-be-used-without-the-pfcing-action

器件型号:UCC28070

大家好、

我想使用 UCC28070交错2个升压转换器、并且我不需要 PFCing 操作、因为升压转换器的输入是直流的。

 UCC28070能否在2个交错式直流/直流升压的情况下可靠地使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harel、

    感谢您的查询。

    UCC28070需要 AC 输入来选择一个合适 的 KVFF 频带(表-1)。  加电时、我认为控制器始终以  KVFF  8级 (3.857)启动。  由于直流电压输入不超过零伏、 因此 KVFF  在此 频段保持固定 (永远不会更新)。  然后发生的情况是,“量化”乘法器保持在固定状态。  如果没有过零电压、 则如果电压变化(包括输入瞬变)超过几十伏、则会出现问题。 对于范围较宽的直流输入、这会导致输入线路瞬变问题。  我尚未看到 采用直流输入的设计、因此我无法绝对确定地说、但如果您的输入没有发生实质性变化、则应该可以使用。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    您能否详细说明直流范围输入到底是如何导致问题的? 我想知道、我想更深入地了解 IC 的工作原理。 不更新 KVFF 有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harel、

    以下文章(最后一段)介绍了 Qvff 架构的工作原理以及不更新 Qvff 可能产生的影响。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131415/ucc28070-filter-design-on-vsense-and-vinac

    另请参阅数据表的第7.3.10节以了解更多信息。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    因此、如果我理解正确、在较低的输入电压下、IMO 的电流会增加、因此基准电流分频更高、从而能够提供必要的功率。

    如果我确保(最小输入电压)上的 VOA 不会超过5V、那么可以使用 UCC28070、我对吗?  

    如果是、我甚至可以在施加输入电压后将 VINAC 拉至低电平以更新 KVFF (以使 VOA 电压的使用更轻松)、这是否有帮助?  

    此致、

    徵款。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harel、

    感谢您的回复。

    正确、调整了乘法器增益以促进这一点。

    是、最大 VOO 限制为5V

    正确、在应用线路电压变化之前、您可以将 Vin 拉至零或小于0.7V 的持续50us、以便更改/更新适当的 Qvff 电平。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Harish