This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:栅极驱动信号短路或悬空

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132847/bq25710-gate-drive-signal-short-or-floating

器件型号:BQ25710

大家好、

我想澄清以下现象是否正常。

1.如果升压侧 HIDRV2与 VSYS 短接、LODRV2与 GND 短接。

我是否可以知道充电器是否有任何保护机制来停止开关、即使充电器处于降压模式?

如果我们只想在降压模式下测试充电器、

我们能否移除 Q3和 Q4并将 SW2直接短接至 VSYS?

我们注意到充电器降压侧将不起作用、我们是否还知道是否存在保护机制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    对于仅降压模式、此充电器不支持 Q4短接/移除这些 MOSFET。 启动时有一些保护机制可检查 MOSFET 开路/短路、从而防止转换器在没有这些 MOSFET 的情况下启动。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid 

    感谢您的确认。