This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631 SHDN 输入电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133786/tps2663-tps26631-shdn-input-voltage

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 支持团队:

我们需要向 SHDN 引脚输入5V 信号以控制开/关。
要输入的5V 信号的最大值为5.3V、可以输入吗?

此致、 Watanabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Watanabe:

    SHDN 引脚上允许5V 信号

    此致

    Rakesh