This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:原理图检查

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130446/lm25148-schematic-check

器件型号:LM25148

你(们)好

您能否帮助查看以下 LM25148原理图以及任何需要调整的问题

e2e.ti.com/.../lm25148.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请填写并附上 LM25148快速入门计算器。

    https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC

    使用快速入门计算器重新计算补偿组件。

    2.1MHz 时的12V 输出开关可能会在 MOSFET 上看到非常大的损耗。  使用快速入门计算器检查高侧 FET 功率耗散。 如果功率超过2或3瓦、我建议降低开关频率。

    您无法将12V 连接到 VCCX 引脚、将损坏 IC。 如果您有5V 电压轨、请使用它。

    您可能不需要自举二极管 D5、LM25148具有内部自举二极管。

    电流感应 VOUT 迹线上是否有元件? SP1组件连接到12V_FB_N 我建议完全卸下该组件。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥兰多

    Excel 已填充、请帮助确认

    如何像 Excel 一样将频率降低到300kHz。

    2. VCCX 无法连接到12V,我应该如何处理 VCCX? 它可以是空的吗?

    3.不需要 D5。 那么 CBOOT 直接0.1uF 到 SW?

    4.+V12A 直接连接到引脚21 VOUT。 我担心布局会直接进入到1个电源平面进入 PIN21。 SP1是单线 NET 组件。

    5、PIN18 PFM/SYNC I 现在是 VCCA、将0r 连接到 PIN18。 请建议我如何更好地连接。

    e2e.ti.com/.../LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator_5F00_rev2-_847607892C67_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    我不确定您的原理图是如何混乱的、可能是您的屏幕分辨率正在调整图像的大小。

    我打开了默认 Excel、我的图像看起来更好。

    将频率更改为3000kHz 时、使用73.2kΩ Ω 的 RT 电阻器。

    2.如果未使用 VCCX,则应将其连接至 GND。  

    3.是的。

    4、是的、请直接使用从电流感应电阻器 Rs 到 ISNS+和 VOUT 引脚的布线。

    5. PFM/SYNC 可以连接到 VCC 或 VDDA,或任何大于2V 的电压以配置 PFM (或 FPWM 模式下小于0.8V)。 不要超过引脚绝对最大值6.5V。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥兰多

    原理图修改已完成、请帮助我再次确认。谢谢

    e2e.ti.com/.../1781.LM25148.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    很抱歉耽误你的时间,因为奥兰多是 OOO。 原理图看起来不错。 请发送相关的快速入门以供审核。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意事项:

    1. VCC 电容无需为50V;16V 正常。 更小的尺寸电容器更好、因为它允许更紧密的放置。 此外、这可能允许使用 X7R 而不是 X5R 电介质。
    2. 无需自举二极管。
    3. 考虑在输入端使用 π 型滤波器来实现 EMI。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    修改如下、请帮助确认是否需要调整

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5732.lm25148.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我看到 VCCX 连接到 V3.3A_LDO、这是3.3V 电源。

    VCCX 上升阈值为4.3V (典型值)、3.3V 电源将不工作。

    我建议将 VCCX 连接到5V 电源、如果5V 不可用、则输入 VCCX 到 GND。

    或者、您可以使用连接到12V VOUT 的6.8V 齐纳二极管等器件、以便产生的 VCCX 电压为~5.2V。

    请确保不要超过 VCCX 引脚的 ABSMAX。

    其他一切对我来说都很好!

    -奥兰多