This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:TLC7701IPW

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133163/tlc77-tlc7701ipw

器件型号:TLC77
主题中讨论的其他器件:TLV840

尊敬的 TI 团队:

我想知道 TLC7701IPW 器件的 VIT+阈值(SENSE 引脚),我在数据表中找不到它。 VIT+与 VIH 电压2.31V 是否相同? 请确认。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    VIT+值(监控器启动失效延迟的时间点)为 VIT-+ Vhys。 对于 TLC7701IPW、它为1.1V + 0.03V 或1.13V。

    这是您想要的吗?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、我正在寻找相同的信息、但在数据表中提到 VIT-具有1.1mV 而非1.1V、因此困惑。 除此之外,外部延迟设置是否存在任何限制, 要求设置 1秒 POR 时间延迟。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    感谢您将此事提请我们注意。 VIT 规格单位应为 V、而不是 mV。

    您是指 VSENSE > VIT+和/RESET 失效之间的时间吗? 该值不受限制;但是、如果延迟时间较大、请考虑电容器在/RESET 失效后放电所需的相同时间。 如果在电容器有时间放电之前使用了一个大电容器并且/RESET 被重新置位、那么所产生的延时时间将被缩短。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尚未在中设计此器件、我们建议使用性能更高的更新器件。 您需要什么阈值电压? 您是否需要推挽输出和/MR 功能?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您澄清我的问题。 1V 阈值足以满足我们的设计需求。

    是的、我是指从 VI+到复位声明之间的延时时间。 我使用的总电容为54uF、通常会引入1s 的延迟。 您正在进行右放电、这是我需要了解如何对其进行研究的好方法。 如果我将1K 的电阻器并联到 CT 电容器、会发生什么情况?

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TLC7701IPW 器件用于我们的旧产品中、因此我们选择了该器件? 推挽式输出类型器件如果经济高效且性能更好、可满足我们的应用需求、我们也是很好的选择。 请与我分享新器件型号?

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    我们不建议在基于电容器的复位引脚上使用电阻器。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    请参阅 TLV840/TLV841。 如果需要、还提供符合汽车标准的 TLV840版本。 这些器件是否适用于您的应用?

    如果不是、您还需要哪些其他功能?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TLV841 器件不适用于我们的应用、要求在最坏情况下具有最小500ms 的延迟。 TLV 器件仅支持200ms 的时间。

     TLC7701IPW 器件的放电时间是否与充电时间相同? 请确认。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    请参阅 TLV840数据表的第8.3.2节TLV841 数据表的第8.3.3节。 这两种产品都具有利用外部电容器对延迟时间进行编程的型号。 使用10uF 电容器时、建议的最大延迟时间为6.2秒。 放电时间请分别参阅图8.3/8.5。 我相信这些也适用于 TLV7701。

    在本例中、TLV840/841是否适合您?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我没有完整介绍、因为器件编号没有该选项。 这似乎是一个好的部分、让我在完成新部分之前详细介绍一下。 感谢您为设计推荐新组件。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    感谢您对此采取后续行动! TLV840C、TLV840M 和 TLV841C 器件支持通过电容器编程的延迟时间。

    请参阅:

    TLV840CADL11DBVR -电容器编程的延迟时间、1.1V 阈值电压

    TLV840MADL10DBVR -电容器编程的延迟时间、手动复位、1.0V 阈值电压

    请告诉我推挽是否必要。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    推挽不是我的要求所必需的、即使开路输出也是有效的。 感谢您的建议。

    此致

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    感谢您的澄清。 如果我有任何其他可以帮助的东西、请告诉我。

    谢谢、

    Patrick