This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:如何使用 TPS65982在 TUSB546EVM 中输出"电缆方向"逻辑来控制 POL?

Guru**** 2581445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB546EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133043/tps65982-how-to-use-tps65982-to-output-the-cable-orientation-logic-to-control-pol-in-tusb546evm

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TUSB546EVM

您好!

在 TUSB546EVM 中、TPS65982中的 GPIO2连接到 POL 信号线。  我是否可以知道如何使 PD 控制器根据插入到连接器的电缆的方向输出逻辑?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是 TPS65982的 GPIO2、如下图所示。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您应该能够使用以下任一事件来根据 CC1/CC2方向进行检测:

    有关方向如何影响 CC1/2和电缆检测的更多信息、我建议阅读数据表的第9.3.2节(第37页): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65982.pdf?ts=1662671210295&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65982 

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    对于邮件中的 UI 菜单、您使用的是哪种工具? TPS6598x 应用 自定义工具或主机接口工具?  

    Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我正在使用 TPS6598x 应用程序自定义工具(版本6.1.3)。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Raymond。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、关闭此主题。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请打开新主题、以便更好地进行跟踪!

    谢谢、此致、

    林德华