This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912Q1.1DRVTQ1:数据表注释(8)、第5页

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134478/lp5912-q1-lp5912q1-1drvtq1-datasheet-note-8-in-page-5

器件型号:LP5912-Q1

您好!

你好。

在该器件的数据表中、第5页指出、对于低于1.6V 的输出电压、压降电压不是有效条件。 由于该器件是1.1V 的固定输出 LDO、因此该注释的含义是什么?

我只想补充一点、客户希望将输入电压从5V 降低到3.3V、并且需要知道最小压降电压、这正是他找到注释的时候。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    注8表示当 VOUT 小于1.6V 时、输入电压需要低于1.6V 的最小输入电压、以测量压降。 该器件(或实际上任何 LDO)的压降远小于3.3V - 1.1V = 2.2V、因此如果他们希望使用 VIN = 3.3V、这是可以的。

    此致、

    Nick