This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:输入电容器的纹波系数。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134268/ucc28019a-ripple-factor-of-input-capacitor

器件型号:UCC28019A

你(们)好

AC100V/高于550W 时会发生电流振荡。

我的客户希望设计700W 系统。

客户表示线圈 不饱和。
应调整哪个器件值?

输入电容器中的纹波系数通常为0.2?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已将此主题分配给产品专家。 他应能够在2个工作日内回复。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的查询。

    如果它不是电感器饱和、我们必须检查以下几点:

    1.确保电感电流纹波系数小于0.4。 您能否分享客户用于设计或原理图的 Excel 计算器?

    2.可能必须降低 Rsense。  ICOMP 引脚很可能在输入线路电压的峰值处饱和。 内部放大器的线性范围仅高达5.6V (我认为)、之后是非线性高达7V。 因此、与线性范围相比、占空比可能不规则、这将导致失真。  防止这种饱和的唯一方法是减小电流感应电阻器、从而降低 ICOMP 的值。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish