This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:正在寻找可为射频功率放大器供电的负载开关

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134462/tps22810-q1-looking-for-a-load-switch-that-can-power-rf-power-amplifier

器件型号:TPS22810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22810

大家好、

美好的一天! 我们的客户正在寻找能够为射频功率放大器供电的负载开关。

器件工作电压为 Vdd=8V DC、Vg=-2至-0.4V。 此外、我们还需要一种开关机制、可以在需要时打开/关闭器件。
我发现 TPS22810-Q1在某种程度上符合我们的要求。 这是否可用于我们的应用?
提前感谢您的支持。
此致、  
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们的器件不支持负电压。 对于任何引脚、我们的绝对最大值都不会低于-0.3V、我们唯一支持超过8V 的负载开关是 TPS22810。

    此致、

    Kalin Burnside