This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:收敛错误-在降压模式下模拟 UCC28C42

Guru**** 2514595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, PMP10783, TINA-TI, UC3842, UCC38C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132125/ucc28c42-convergence-error---simulating-ucc28c42-in-buck-mode

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: PMP10783TINA-TIUC3842UCC38C42

大家好、团队、

我修改 了此处提供的仿真模型- https://www.ti.com/lit/zip/slvm049 、从反激式转换器拓扑更改为降压转换器拓扑。 我遇到收敛错误、尝试了很多设置、但无法正常工作。

附加项目文件 以查找任何问题。

注-

i)我仅修改并运行稳态仿真(而不是启动)

II)我使用了库中提供的通用 MOSFET 和二极管器件。

iii)由于文件大小较大、已删除.dat 文件。

e2e.ti.com/.../UCC28C42_5F00_Steady_5F00_State.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    感谢您与我们联系。 我们正在审核您的案例、我们将在24小时内回复您。

    此致、

    Jonathan W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的参与!

    供参考。 我参考 了 PMP10783参考设计| TI.com 、了解降压稳压器电路参考。

    此致、

    Venkatesh Naidu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    感谢您让我了解 PMP10783参考设计。 我想您在原理图中缺少参考设计中的电容器和二极管。 我有 UCC28C42降压转换器原理图的屏幕截图以及仿真设置和结果。 应添加电容器 C7和二极管 D2。 请告诉我这是否可行。  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    感谢您的回复!!

    对于该特定电路、启动时间本身为~3s、仿真仅在该时间之后才会进入收敛误差。  在此之前、Vout 将不会达到所需的电压。 请将运行时间延长至>5s 来重复您的仿真。

    此外、Vin 必须是阶跃输入、而不是0V 至400V 的脉冲、以复制我的系统要求。

    您能否还探测 V (VDD:SW)以获取 UCC28C42启动的指示。

    由于我们已经有 一个高电容值100uF 的电容器 、因此未考虑电容器 C7、二极管 D2仅用于 MOSFET 关断。 感觉不需要在初始仿真中使用它。  

    以下是 添加二极管和电容器后的结果-  

    电路-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    我无法使用屏幕截图中模拟的电路复制您的收敛错误。 我有5s 和20ms 仿真的屏幕截图。 当某些组件具有广泛的值(例如 、将2.5M 电阻器与10电阻器并联)或某些参数设置异常时、有时会发生收敛错误。 您为 R29选择40是否有原因? 您还可以尝试将节点与导线组合、而不是离屏连接器、或 增加仿真中的最大步长。

    我将向您推荐我们专门从事 PSPICE 的电子设计自动化团队、我将尽快回来回答问题。  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的参与!

    这里只有一点。  此电路的预期 VOUT 为15V、 输出结果 不同。

    关于 R29、我将其连接以模拟我们系统的标称负载。

    您是否看到我的仿真中使用的组件的属性有任何问题?  

    我将使用不同的设置和连接尝试更多的排列。 将其放置在这里、以防出现不同的结果。

    此致、

    Venkatesh Naidu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    是的、正确的做法是输出应为15V。 我不知道为什么我没有这种行为。 我仍在等待 EDA。 同时、您可以查看以下类似的 E2E 帖子:

    TINA-TI: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/584533/tina-spice-ucc28c42-ucc28c42-convergence-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PMP10783%2525252520simulation# 

    SIMPLIS: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576528/tina-spice-pmp10783-buck-converter---pmp10783?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pmp10783%25252520simulation# 

    TINA-TI 是 TI 提供的另一款免费 ECAD 软件。 您可以下载该软件并在以下位置找到教程: https://www.ti.com/tool/TINA-TI 

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

     EDA 团队是否提供任何更新?

    我在其中一篇文章中看到了这两篇文章、TI 代表共享的仿真文件包含不同的器件型号- UC3842。

    对于 TINA-TI 仿真、我需要将文件从反激式更新为降压。 我需要一些时间。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我还没有收到 EDA 的更新。

    至于原理图、UCC28C42和 UCC38C42是相同的器件。 唯一的区别是它们的应用(UCC28C42是工业应用、而 UCC38C42是商业应用)。 两种产品上的数据表实际上是相同的、因为它们的行为和仿真是相同的。 使用 UCC38C42模型将等同于使用 UCC28C42模型。

    此致、

    王永平   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    没关系。 一旦信息可用、请尽快通知我。  

    现在关于 simplis 解决方案、器件型号被称为 UC3842、而不是  UCC38C42。 您是否仍然将其称为 类似的器件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好、

    是的、UC3842 也是同一部件。 仿真的结果将与 UCC28C42相同。

    我与其他同事和高级应用工程师交谈、我们 无法解决您在 PSPICE 上的问题。 PSPICE 模型非常旧、我们不再能够完全支持它。  您的 PSPICE 电路也会将 GND 引脚拉至 SW 节点。 这在仿真中不起作用、SIMPLIS 模型反映了这一点、因为它们的 SW 节点接地。 SIMPLIS 模型还交换了 MOSFET 以实现理想开关、因为 MOSFET 模型很复杂。 最好使用理想开关。

    由于您正在参考 PMP10783、因此 PMP10783网站上提供的信息将比 PSPICE 上的仿真更有价值。 PMP10783网站具有 显示波形的测试结果。 该电路还经证明可与实际电路板配合使用。 如果您仍然需要对电路进行仿真、请使用 SIMPLIS (它的设计优于 SMPS、而不是 PSPICE)并将 SW 节点接地。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    王永平