This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源多路复用

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A, TPS22933, TPS22953, TPS2116, TPS22916, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131814/power-muxing

主题中讨论的其他器件:TPS2113A、 TPS2115A、 TPS22933、 TPS22953、 TPS2116、 TPS22916、 LM66100

大家好、

我帮助客户提出问题。

"

我们要求对3个电源进行多路复用、每个电源的额定电压为5V 和2A。

在这方面、我们将介绍 TPS22933、TPS2113A 和 TPS2115A。 在这方面,我们几乎没有什么疑问。

 

TPS22933:这是否支持2A 容量?

TPS2113A/TPS2115A:这是否支持2A 容量? 这里是什么电流限制?

我们正在寻找低功耗解决方案。 请根据我们的要求推荐合适的解决方案。

 

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、  

    TPS2115A 是唯一可支持2A 电流的器 件、但我建议使用我们的新型 TPS2116器件、该器件可提供更快的切换速度和更好的可用性/资源/支持。 只要您能够配置逻辑、就不会出现使用多个多路复用器的任何问题。 可以将 TPS2116与低 IQ/ISD 负载开关或理想二极管(例如 LM66100、TPS22916/TPS22953)结合使用、但它需要外部逻辑才能正常工作。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elizabeth,

    感谢您提供信息。

    我可以理解的是、TPS2115A 和 TPS2116均支持2A 电流。 但是、对于电池供电系统、由于静态电流较低、因此更适合使用较高的电流。

    如果我使用 TPS2115A/TPS2116的多个级、每级压降是多少?
    TPS2115A/TPS2116每级的功耗是多少?


    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、  

    是的,我意识到我以前的发言措辞很差。 我的意思是、在您提到的解决方案中、TPS2115A 可支持2A、但 TPS2115A 和 TPS2116均支持2A 电流。 因此、您可以使用其中一个的多个阶段来完成3至1个多路复用。  

    每个级的压降将取决于您的电流能力和器件的 Ron。 对于 TPS2116、其 Ron 典型值为40m Ω。 因此、器件上的2A 电流将导致80mV 的压降。 TPS2115A 将 Ron 增大一倍、从而使压降加倍。  

    功耗将取决于您的系统、但与之相关的值可在数据表的电气特性部分找到。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elizabeth,

    我们将使用 TPS2116。
    感谢您的支持。
    我只想再次确认 TPS2116将支持高达2.5A 的持续电流?μ A


    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、  

    很高兴听到这个消息!  

    是的、TPS2116将支持高达2.5A 的连续电流。  

    此致、  

    Elizabeth