This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:输出压降

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132853/tps759-output-voltage-drop

器件型号:TPS759

你(们)好

我们使用 TPS75925在系统中产生2.5V 电压。

运行期间、我们识别出子系统已断电、通过检测所有电源轨、TPS75925的输出降至500~600 mV。 在我们的系统中、无法测量 TPS75925的输出电流。 因此、我们将询问您如何精确确定问题的原因以及如何加以改进。

LDO 输入为5V、TPS75925仅用于驱动6个 DDR4s (MT40A256M16LY-062E) VPP (2.5V)。

(请假设这些 DDR4 使用 最大电流)

感谢你的帮助。

Sung Hee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung Hee、

    我不熟悉 DDR4模块。 您能告诉我每种情况下的总最大电流消耗是多少?  

    5V -> 2.5V 大电流时的功耗很大。 我希望器件在达到10A (典型值)电流限值之前能够很好地达到热关断状态。 我猜所发生的情况是器件循环进入和退出热关断、当您测量直流电压时、实际测量的是器件在冷却后持续尝试重新启动时的平均电压。 如果您使用示波器测量输出电压、则很明显、如果我回答正确、因为您将看到输出电压开关。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您的努力。

    我们解决了我们向您提出的问题。

    问题是 LDO 的电路物理损坏。 我们对其进行了修复、它工作正常。

    非常感谢 Nick。

    此致、

    Sunghee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宋熙

    听得好极了! 我很高兴它能为您解决问题。

    此致、

    Nick