主题中讨论的其他器件: BQ27425-G2A、 GPCCHEM、 BQ27Z561
你(们)好
我在 win10计算机上下载并安装了 BQStudio Stable。
我尝试按照指南更新化学物质、但没有找到任何名为化学物质的选项卡。

这是我在打开 BQStudio 时看到的。 很明显、有些事情进展不好、我应该从哪里开始看?
此外、我可以创建工程、但以后无法打开、即使文件存在、也不可见。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 win10计算机上下载并安装了 BQStudio Stable。
我尝试按照指南更新化学物质、但没有找到任何名为化学物质的选项卡。

这是我在打开 BQStudio 时看到的。 很明显、有些事情进展不好、我应该从哪里开始看?
此外、我可以创建工程、但以后无法打开、即使文件存在、也不可见。
你好、Jackson
我使用的是 BQ27425-G2A
我正在使用演示板。 我的任务是为一节电池找到合适的化学物质、并验证其测量是否正确。
根据 TI.com 上的指南、我没有他们提到的图标和菜单点、因此很难遵循。
我可以看到正确测量的值、并使图形与发生的情况非常接近、因此与器件进行通信、BQStudio 了解器件的含义。
它似乎是 BQStudio 的一部分、但由于任何原因未安装或不可用。
STEN
您好、Wyatt
谢谢、我看到我的选择与我预期的不同。
一些假设、如果不正确、请更正:
这将是使用此芯片的最佳做法吗?
我的计划的另一半将是这样、如果我遇到这种错误、请更正:
当产品在市场上表现不是很好时、我被卷入其中、因此我正在努力赶上进度。 我不知道是否刚刚使用了 bq27415-GA2、或者是否对 NVM 进行了编程、如果是这样、我会问什么。
BR
STEN
您好、Sten、
缺少的菜单图标不存在、因为特定设备不使用这些功能。 BQ27Z561等其他器件将提供这些选项。
如果 GPCCHEM 工具确定您的电池化学成分与 BQ27425上预编程的化学成分不同、我绝对建议使用 BQ27Z561、因为它包含更宽的功能集、可以进行更多的定制以更好地满足您的应用需求。
如果您确实决定继续使用 BQ27425、则上述过程似乎就足够了。
此致、
杰克逊