This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQ27425-G2A

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27425-G2A, GPCCHEM, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134122/bqstudio-bq27425-g2a

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ27425-G2AGPCCHEMBQ27Z561

你(们)好

我在 win10计算机上下载并安装了 BQStudio Stable。

我尝试按照指南更新化学物质、但没有找到任何名为化学物质的选项卡。

这是我在打开 BQStudio 时看到的。 很明显、有些事情进展不好、我应该从哪里开始看?

此外、我可以创建工程、但以后无法打开、即使文件存在、也不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sten、

    您尝试将什么 BQ 器件与 BQStudio 结合使用?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson

    我使用的是 BQ27425-G2A

    我正在使用演示板。 我的任务是为一节电池找到合适的化学物质、并验证其测量是否正确。

    根据 TI.com 上的指南、我没有他们提到的图标和菜单点、因此很难遵循。

    我可以看到正确测量的值、并使图形与发生的情况非常接近、因此与器件进行通信、BQStudio 了解器件的含义。

    它似乎是 BQStudio 的一部分、但由于任何原因未安装或不可用。

    STEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sten、

    这是一个 ROM 监测计、它附带了一个无法更改的预编程化学成分。 一般过程是使用 GPCCHEM 工具查找最适合 ROM 监测计的 CHEM ID、并订购该版本进行评估。

    如果您希望闪存监测计具有灵活性、则需要切换到 BQ27Z561等器件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    谢谢、我看到我的选择与我预期的不同。

    一些假设、如果不正确、请更正:

    • 对于 bq27425-GA2、我应该向 NVM 写入一个数据块、以尽可能地描述我的电池、我具有不同的容量等、从而使其正常工作。
    • 然后、我应该针对这个组合执行学习。
    • 我可以制作黄金数据、并将其提供给软件开发人员、以便从产品中的固件写入芯片。
    • 我们知道这是锂聚合物电池、因此 GA2应该是合理的。

    这将是使用此芯片的最佳做法吗?

    我的计划的另一半将是这样、如果我遇到这种错误、请更正:

    1. 为了做得更好、我会使用 GPCCHEM 工具找到化学设置
    2. 运行所需的周期来收集点1的数据
    3. 形成 zip 文件并在线使用- BQStudio 在连接到 bq27425-GA2时似乎无法为我执行此操作
    4. 获取 BQ27Z561评估板、并使用该评估板和正确的化学物质检查其性能是否明显优于保证设计变更的设计。

    当产品在市场上表现不是很好时、我被卷入其中、因此我正在努力赶上进度。 我不知道是否刚刚使用了 bq27415-GA2、或者是否对 NVM 进行了编程、如果是这样、我会问什么。

    BR

    STEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    我仍然对 BQStudio 中缺少的菜单和图标有疑问。

    是否由于连接到无法使用这些功能的器件而缺少这些功能、或者是否有其他解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sten、

    缺少的菜单图标不存在、因为特定设备不使用这些功能。 BQ27Z561等其他器件将提供这些选项。

    如果 GPCCHEM 工具确定您的电池化学成分与 BQ27425上预编程的化学成分不同、我绝对建议使用 BQ27Z561、因为它包含更宽的功能集、可以进行更多的定制以更好地满足您的应用需求。

    如果您确实决定继续使用 BQ27425、则上述过程似乎就足够了。

    此致、

    杰克逊