This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:UCD3138PSFBEVM-027:固件更新支持

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PSFBEVM-027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134051/ucd3138psfbevm-027-ucd3138psfbevm-027-firmware-update-support

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

您好!

我 目前已经测试过 UCD3138PSFBEVM-027板、并希望对其进行输出电压修改。 目前、该 EVM 旨在提供12V 输出。  

我想将其降低到较低的值(8V 或10V)。 为此、我对固件进行了一些更改(PMBus_topology:随附屏幕截图)。 但这会提供0V 输出、D26和 D4闪烁。 固件已更新、UV 电平、标称电压和 OV 电平会反映在 Fusion Studio 在线软件中。(随附屏幕截图)。  

   

请告诉我需要对固件进行哪些其他更改。

另外,请告诉我是否只需更改固件即可降低电压或更改硬件。

根据我对提高电压和额定功率的理解、需要进行硬件更改(由于变压器和许多其他组件以及载流路径限制)。 但同样适用于较低的电压吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电路板应在低电压下工作。 UV 仍可能被触发、因为您可能不会更改每个 UV 设置。 请仔细检查固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我不是软件人员、因此我只能在固件 VOUT_UV_FAULT_LIMIT (在 PMBus_topology.h 中)中找到一个与 UV 相关的参数

    如果您能让我知道哪些其他参数可能会影响固件中的 UV、那将非常有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于测试目的、有一种简单的方法可以查看输出电压是否会变为预期值:  

    尝试 通过内存调试器联机来更改 FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_VALUE --- 这样、输出电压应从12V 变为较低的值(例如、10V)。 这种方法运行后、请尝试查看固件并找到有关  FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_value 的发行代码。

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 内存调试器中找到了 FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_value。 其中设置的值为4080、但 根据上载的默认固件程序(sluc614)、该值应为6080 (对于11.875V)。  

    4080代表什么?

    如果我需要在同一个位置进行更改以获得更低的输出电压、请告诉我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是您为8V 更改的电压基准。 它不会影响 UV 保护。

    以下代码供数字比较器用于 UVP

    FaultMuxRegs.DCOMPCTRL0.bit.THRESH =750; 您可以尝试将其更改为较低的值、例如300。