This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:编程

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133662/tps62870-q1-programming

器件型号:TPS62870-Q1

我看到 TPS62870-Q1的数据表指出:"只要输入电压保持在1.4V 以上、寄存器内容就保持不变。"

我计划使用此器件生成0.9V 电源轨。  每次为器件通电时、是否必须重新对输出电压进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    没错。 如果器件电源关闭、它将复位并设置为默认设置。 您必须再次进行编程。  

    您能否分享有关您的应用的更多信息?  

    谢谢、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在5.76A (最大值)下具有0.9V 电压轨。  输入为3.3V (标称值)。

    这是可编程器件的内核电压轨之一、因此必须达到0.9V。  可以在第一次上电之前进行初始编程、但我无法每次对器件进行编程。  板上用于存储设置的 PROM 也是可以接受的。

    您是否对其他器件有建议?  我有高度限制(1.85mm)、而且此设计的空间有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这里还有一个问题。 您的应用是否需要通过汽车认证的器件?

    谢谢、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需汽车认证。  我确实需要-40至+85C 的温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    明白。 感谢您的澄清。

    一种选择是放置电阻器、以优化默认值下的输出电压。 我们正在考虑未来器件发布类似的输出电压释放。

    我将使线程脱机以查看有关项目的更多详细信息。

    此致、

    Tanvee