This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:在有限结温范围内进行规格优化

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131126/bq24073-spec-optimization-in-limited-junction-temperature-range

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件: BQ25180

您好!

我们的客户询问我们是否能够在 -10°C 至80°C 的结温范围内、而不是-40°C 至125°C 的温度范围内、优化 Kilim (最大输入电流因数)、KISET (快速充电电流因数)、KPRECHG (预充电电流因数)、KTMR (计时器因数)的 bq24073规格。

我们能否在这些结温范围内降低这些规格。

如果不是、您是否有任何想法或方法来减少这些问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    让我离线联系您。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我们无法将 Kilim、KISET、KPRECHG、KTMR 系数优化为-10C 至80C。 如果希望获得精确度、我建议使用全新的 BQ25180。 这是 BQ2407x 系列的 WCSP 更新、具有 I2C 和低 IQ 模式、例如运输模式。

    此致、

    Anthony Pham